结果:找到"CH563 CH395 FTP 网络",相关内容512条
- 请问在PCB时,怎么添加一个网络,不是从原理图更新过来那种,就是手动直接加。
- 请问在PCB时,怎么添加一个网络,不是从原理图更新过来那种,就是手动直接加。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 网络 PCB 发帖人:我爱咸蛋黄 发帖时间:2022-10-25 14:09:00
- 立创EDA专业版PCB网络类bug反馈
- 立创EDA专业版PCB新建或更新网络类之后,相关网络-网络规则会被清除
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB设计 网络-网络规则 网络类 发帖人:Agogo 发帖时间:2022-03-14 11:05:00
- 工程离线模式连接不了服务器,保存不了文件
- 工程离线模式连接不了服务器,保存不了文件
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络 发帖人:Spuer 发帖时间:2021-11-15 20:01:00
- 关系网络线显示建议
- 当我想知道这个Q5元件的一个IO和它连接的元件IO网络,除了选中这个元件外,还要点着元件来移动,才会显示出加亮的网络线,非常不方便,希望能是点中元件/或者单独一个IO后,网络连接线能直接加亮显示,不用再移动元件中才有加亮显示,点中元件加亮显示后,保持加亮显示,除非执行了其他选择,以方便再图中查看查找操作.
- 所属专栏: PCB设计 标签: 网络线 发帖人:邪恶会会 发帖时间:2020-08-22 20:26:00
- 5G网络给直播带来哪些不一样的感受?
- 进入2020年,5G的身影频繁出现在我们生活中,抗击疫情中5G直播让全民共同见证火神山建设的神速,5G+远程会诊系统、5G远程医疗小推车、5G防疫机器人、5G+热成像技术等5G技术广泛应用;“5G+云网”360度全景呈现珠穆朗玛峰实时景观;5G直播阿里日全食实况......5G+直播正一步步进入我们的手机屏幕。5G是什么?简单说,5G就是第五代通信技术,波长为毫米级,具有高速率、大带宽、低时延三大特性。通俗点讲就是速度快、不拖延、挤不爆。速度快使用5G技术直播,相对4G而言,5G用户上行平均速率可达4G的十倍至百倍以上,现场每一帧直播画面都能实时传递,就算你足不出户也可以实时感受到现场的盛况...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G网络 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-06-23 11:57:00
- 【免费赠送】沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!
- 活动形式:芯联网,免费享!沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!三款任意挑!CH395,CH9120及CH9121三种网络模块,坛友按需挑选!首先简介:CH395为以太网协议栈芯片,用于单片机系统进行以太网通讯。CH395自带10/100M以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY),内置TCP/IP以太网协议栈固件。单片机可以通过CH395轻松连接以太网。如果想要更方便快捷的单片机联网方式还可以考虑串口转网络芯片CH9120及CH9121,CH9120/CH9121芯片对用户来说是纯硬件联网方案,单片机端无需编程,CH9120/CH9121可以在单片机串口和以太网接口之间双向透传数据,适合老产...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络串口透传 单片机联网 CH395 CH9120 CH9121 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-08-16 10:43:00
- DRC检查的强烈建议
- DRC检查中的网络一项,在铺地中GND网络很难检查,强烈建议在DRC检查中,突出显示连接最少的网络,这样就能很快检查出未接入的网络,现在这样只显示所有GND网络,很难发现问题所在
- 所属专栏: 技术交流 标签: DRC网络 发帖人:小试牛刀 发帖时间:2019-05-25 17:26:00
- 基于CH395的FTP应用说明
- 随着以太网协议栈芯片的出现,普通单片机加上以太网协议栈芯片也能与PC或者其它网络设备之间进行以太网数据传输。嵌入式TCP/IP协议栈的系统板有以太网媒介的高速数据传输接口,可用于多个节点之间的数据交互,又因体积小、成本低、传输速度快等优点,适用于现有的网络传输系统。基于CH395的FTP应用,将采集的各种数据以文件的方式保存在U盘中,支持对U盘中文件的创建、删除、下载、上传、读取等操作,基本上与电脑直接操作文件一样,实现数据共享和远程控制。通过网络连接,实现跨平台、多地访问;支持交换机、路由器,不受距离限制;基于FTP协议,可以设置用户权限,只有拥有权限的用户才可以访问该服务器,也可以设置用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH563 CH395 FTP 网络 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-05-03 16:04:00
- 【免费赠送】CH395/CH9121评估板——让单片机轻松联网!
- 活动形式:免费发放CH395或CH9121评估板由立创论坛网友试用试用重点:快速联网、稳定可靠性活动评估板:CH395Q评估板/CH9121评估板(二选一)数量:共15块(包邮)一、CH395——TCP/IP协议栈芯片,单片机通过UART、SPI或PARA和CH395连接,通过命令的方式控制CH395实现连接以太网功能。CH395有LQFP64M和LQFP128两种封装,对应的型号分别为CH395Q和CH395L,区别是CH395L支持并口方式连接。几点优势:1、内置协议栈,写命令操作;4、支持UART/SPI/PARA和单片机连接;2、支持MDI/MDIX线路自动转换;5、8个Socket...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH395 CH9121 USB 单片机 以太网 沁恒 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-08-09 16:54:00
返回